主题中讨论的其他器件:TPS23882B、 BOOST-PSEMTHR8-097、 USB2ANY
大家好、
我的一位客户正在尝试使用 BOOST-PSEMTHR8-097和 TPS23882B1EVM-008评估 TPS23882B。
但这些板不起作用。
现在、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?
问:我们认为这些电路板组 BOOST-PSEMTHR8-097 + TPS23882B1EVM-008仅可在没有任何设置或程序的情况下提供电源(48V)。
我们的理解是否正确?
还是必须通过 USB2ANY 或 MSPEXP430FR5969从 PC 进行编程或设置?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。