This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在电池电压未达到 EDV 点之前获取 SOC 0%

Guru**** 2579965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063584/bq28z610-r1-get-soc-0-before-cell-voltage-not-reach-edv-point

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

先生,您好:

使用 BQ28z610-R1时出现问题。

请参阅我们的 gg 文件和日志文件。

在进行黄金级学习时、我们在电池电压未达到 EDV 点之前获得了 SOC 0%。

请您向我们提供建议并告诉我们如何解决?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ28z610_2D00_r1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    监测计报告的监测参数在成功完成学习周期并启用监测(IT/Gauge _EN)后才准确。

    如果您看到 SOC 在达到终端电压之前降低到0%、我们可以查看日志和配置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    非常感谢您的快速响应。

    这是我的错误,我们完成了黄金学习,我们验证了我们的学习结果,发现了这种奇怪的现象。

    请帮助我们检查 gg 文件和日志文件。

    如有任何建议、请告知我们。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    由于 FCC 估算值较低、RemCap 看起来像锥形。 您可以尝试更改负载选择、以查看您是否获得了不太保守的监测读数。

    将负载选择设置为1或3可能会为测试提供良好的起点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    我们将负载选择更改为1、并重新学习并 验证了学习情况。

    第二次运行时、RSOC 更新为0%、第一次运行 RSOC 更新为0%、2.999V  

    请参阅我们的测试结果、如下所示以及随附的文件。

    请告诉我们您的建议。

    谢谢。

    第一次运行

    第二次运行

     

    e2e.ti.com/.../UQH01_2D00_25C-LOG.xlsxe2e.ti.com/.../UQH01_2D00_20211229.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    看起来电量监测计计算出的 FCC 值仍然远低于学习周期中计算出的 Qmax、放电结束附近的 Ra 表看起来非常高、在真实 FCC 和过滤 FCC 中也似乎存在一些分离 (使用平滑算法进行计算)

    RSOC 达到0%、因为传递的电荷等于计算得出的 FCC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    感谢您的建议、还有两个问题。

    1.您是否会帮助为我们提供建议的 Qmax 值?

    2.您能不能提供更多的解释说明:"真实 FCC 和滤波 FCC 中也有一些分离(使用平滑处理计算得出)

    算法)"? 我们不理解这种意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我无法为您提供建议的 Qmax 值、该值由监测计在学习过程中计算得出。

    与滤波(平滑算法)值相比、使用真实值计算得出的 FCC 有很大不同、这可能基于您已编程到监测计中的 IT 配置设置。

    此致、

    Wyatt Keller