This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:如果 ISETA 为0、则 LV 端口上的电流、CH1上的 GATE 不会关闭

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064856/lm5170evm-bidir-current-on-lv-port-if-iseta-is-0-gate-on-ch1-dont-close

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1LM5170

我正在 升压模式下使用 LM5170-Q1 EVM。 我已在 HV 端口上连接48V 电池、在 LV 端口上连接12V 电子电源。 我想使用 LV 端口的电源为电池充电。 通常情况下、电路板工作正常。 断开功能被禁用(FET 短接)。  AUX 电压来自48V 端口。

我注意到、通道1的栅极信号不是0、但如果 ISETA = 0 (如果 ISETA 略为负)、则会产生轻微脉冲。 这意味着 LV 端口中存在大约50mA 的电流。 在通道2上、栅极信号为0且没有电流。 这种低电流对于高电流不重要、但如果我想在低于1A 的电流下工作、则50mA 电流不是很好。

我知道我可以禁用 EN1和 EN2、但当我想使用低于1A 的电流时、我必须打开。

当 EN1和 EN2启用 ISETA=0时、我该怎么做才能完全关闭通道1 (如通道2)上的 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R K、

    感谢您选择 LM5170。

    您能否先告诉我您是否已按照 用户指南中的步骤 在电流环路控制模式下设置和运行 EVM?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    是的、EVM 在电流环路模式下运行。 外部电压环路未启用。 输入和输出电压不在限制范围内。

    我想知道为什么通道2关闭、但如果 ISETA = 0、则通道1 HAST 电流(LV 上为35 - 90mA、独立于 LV)。

    如果我使用具有相对低电流(100mA- 2A)的电路板、则该电流是一个问题。

    第二个电路板上也有同样的问题、所以芯片本身没有问题。

    如果 EN=1、我该怎么做才能最大程度地减小 LV 电流?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R K、

    感谢您提供信息。

    您尝试将 ISETA 设置为负值的程度?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我现在仔细看了一下控制。

    当 ISETA =-1mV 时、所有 FET 都关闭、输入电流实际上为0。

    当 ISETA = 0mV 时、通道1有效、输入电流约为50mA

    当 ISETA =+ 2mV 时、通道1和通道2处于激活状态、输入电流约为80mA

    遗憾的是、使用 ISETD 进行控制时、占空比0会导致 ISETA 上超过2mV、因此我无法使用该控制关闭 FET、但这可能无法更改。

    感谢您的支持。