主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1、 LM5170
我正在 升压模式下使用 LM5170-Q1 EVM。 我已在 HV 端口上连接48V 电池、在 LV 端口上连接12V 电子电源。 我想使用 LV 端口的电源为电池充电。 通常情况下、电路板工作正常。 断开功能被禁用(FET 短接)。 AUX 电压来自48V 端口。
我注意到、通道1的栅极信号不是0、但如果 ISETA = 0 (如果 ISETA 略为负)、则会产生轻微脉冲。 这意味着 LV 端口中存在大约50mA 的电流。 在通道2上、栅极信号为0且没有电流。 这种低电流对于高电流不重要、但如果我想在低于1A 的电流下工作、则50mA 电流不是很好。
我知道我可以禁用 EN1和 EN2、但当我想使用低于1A 的电流时、我必须打开。
当 EN1和 EN2启用 ISETA=0时、我该怎么做才能完全关闭通道1 (如通道2)上的 FET?