请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62097 大家好、
您能否解释 EN 引脚规格的含义? 见下表。
为什么 VH_en 最小值为2V、典型值为1.6V?
为什么定义不像 VH_mo?
目前客户的 GPIO 电压为1.8V、因此启用 TPS62097是否正常?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
1.6V 是条件->Tj=25度且 Vin=3.6V 的典型值。 它不包括所有最坏的情况。 这就是指定2V (最坏情况)值的原因。 2V 为您提供了您应该拉 EN 引脚以可靠地打开器件的最低电压。
如果您连接到1.8V、则器件在所有情况下都能导通是不可能100%可靠的。
以下白皮书可帮助您详细了解 EN 引脚规格。
https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf
谢谢、此致、
法赫恩