This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:阐明了 EN 引脚电气规格!

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062080/tps62097-clarify-en-pin-electrical-specification

器件型号:TPS62097

大家好、

您能否解释 EN 引脚规格的含义? 见下表。

为什么 VH_en 最小值为2V、典型值为1.6V?

为什么定义不像 VH_mo?

目前客户的 GPIO 电压为1.8V、因此启用 TPS62097是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    1.6V 是条件->Tj=25度且 Vin=3.6V 的典型值。 它不包括所有最坏的情况。 这就是指定2V (最坏情况)值的原因。 2V 为您提供了您应该拉 EN 引脚以可靠地打开器件的最低电压。

    如果您连接到1.8V、则器件在所有情况下都能导通是不可能100%可靠的。

    以下白皮书可帮助您详细了解 EN 引脚规格。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf 

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    您还有任何与此主题相关的问题吗? 如果没有、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩