This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1EVM:输入电压问题

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064609/tpsm265r1evm-input-voltage-issue

器件型号:TPSM265R1EVM

为12V 输出设置 EVM。 使用1.2k 稳压器使负载消耗10mA 电流。 可在高达50V 但更高的输入电压下正常工作、EVM 会爆炸。 我正在输入58V、但 EVM 应该能够处理高达65V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    建议在 C5位置添加100V 22uF--47uF 电解电容。 这有助于抑制输入线电感和输入电容可能产生的振铃。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    不幸的是、我的评估套件被破坏、因此我无法测试。 遗憾的是、此评估套件无法在标称输入电压范围内工作。 用户指南还规定"包含输入和输出电容器、以适应整个输入电压范围和 EVM 上的可选输出电压"。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    您可以应用新的测试仪来重新测试。

    首先施加24V 输入、如果您将 P/S 输出从24V 调到65V、则 EVM 应能正常工作、

    如果您将 P/S 输出设置为50V 或更高、则插入输入线或开启开关、然后振铃电压可能会损坏芯片。  在 C5位置添加100V 22uF-47uF 电解电容可以解决此问题。

    B R

    Andy