请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM265R1EVM 为12V 输出设置 EVM。 使用1.2k 稳压器使负载消耗10mA 电流。 可在高达50V 但更高的输入电压下正常工作、EVM 会爆炸。 我正在输入58V、但 EVM 应该能够处理高达65V 的电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为12V 输出设置 EVM。 使用1.2k 稳压器使负载消耗10mA 电流。 可在高达50V 但更高的输入电压下正常工作、EVM 会爆炸。 我正在输入58V、但 EVM 应该能够处理高达65V 的电压。