请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54200 主题中讨论的其他器件: TPS92200
尊敬的 TI 团队:
您能否检查转换器的输出电压低于条件?
我担心最大导通占空比。 它几乎是100%
(1)输入电压:5V
(2)输出电压:4.6V、0.6A
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.