This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:最大占空比

Guru**** 1623435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064707/tps54200-max-duty-ratio

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92200

尊敬的 TI 团队:  

您能否检查转换器的输出电压低于条件?

我担心最大导通占空比。 它几乎是100%  

(1)输入电压:5V

(2)输出电压:4.6V、0.6A

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54200无法满足如此高 的转换比。  请考虑 TPS92200、其最大占空比可达99%。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 robin:  

    TPS54200的最大占空比是多少? 我在数据表中找不到它

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型开关频率为600kHz、而典型的最小导通时间为90ns、因此典型的最小占空比约为90ns/600kHz=94%。

    Robin