Other Parts Discussed in Thread: UCC28911EVM-718, UCC28911
大家好、团队、
我们将在设计中使用 UCC 28911、并通过一些更改在 UCC28911EVM-718电路板上准备好原型板
我们有一些关于相同问题的疑问、请联系我们
Q1:是漏极过流保护的限值[ID (OCP)]将通过 r.t 进行更改 是否使用 Ripk 电阻器?
根据数据表、如果 IPK 引脚对地短路、则 ID (OCP)为980mA (典型值)
但是,如果我们使用 Ripk (>900 Ω),那么 ID (OCP)将保持与980mA 相同还是会发生变化?
Ω、如果我使用 Ripk = 1200 μ s、则 ID (OCP)将保持与980mA 相同、或者将根据以下公式进行更改
ID (OCP)= VCSTE_OCP / Ripk
在这种情况下、新修改的 ID (OCP)限值将= 885/1200 = 737mA
正确吗?
请确认…
Q2: 如果我使用 Ripk = 1200 Ω(数据表第10页)、参数 Vcste (最大值)的意义是什么?
问题3:除上述情况外,我们还面临如下所述的启动问题
注意:下面随附了设计规格和电路图
e2e.ti.com/.../Design-specification-and-circuit-diagram.docx
波形详细信息
CH1:漏极电压(黄色)(100V/分压)
CH2:漏极电流(绿色)(200mV/分频)(1mV=1mA)
CH3:VS 引脚上的电压(蓝色)(5V/分频)
CH4:UCC28911的 VDD (粉色)(5V/分频)
@ 36V 交流、输出电压下无负载(预载1K)

缩放视图

为什么 VS 引脚上的电压继续增加?
它从2V (开关开始时)开始、一直增加到5.1V、然后停止
请建议一些适当的措施来解决此问题
此致、
Sumersingh