This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:停止开关

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911EVM-718, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062132/ucc28911-stops-switching

器件型号:UCC28911

大家好、团队、

我们将在设计中使用 UCC 28911、并通过一些更改在 UCC28911EVM-718电路板上准备好原型板

我们有一些关于相同问题的疑问、请联系我们

Q1:是漏极过流保护的限值[ID (OCP)]将通过 r.t 进行更改 是否使用 Ripk 电阻器?

根据数据表、如果 IPK 引脚对地短路、则 ID (OCP)为980mA (典型值)

但是,如果我们使用 Ripk (>900 Ω),那么 ID (OCP)将保持与980mA 相同还是会发生变化?

 

Ω、如果我使用 Ripk = 1200 μ s、则 ID (OCP)将保持与980mA 相同、或者将根据以下公式进行更改

ID (OCP)= VCSTE_OCP / Ripk

 

在这种情况下、新修改的 ID (OCP)限值将= 885/1200 = 737mA

正确吗?

请确认…

Q2: 如果我使用 Ripk = 1200 Ω(数据表第10页)、参数 Vcste (最大值)的意义是什么?

问题3:除上述情况外,我们还面临如下所述的启动问题

 注意:下面随附了设计规格和电路图

 e2e.ti.com/.../Design-specification-and-circuit-diagram.docx

波形详细信息

CH1:漏极电压(黄色)(100V/分压)

CH2:漏极电流(绿色)(200mV/分频)(1mV=1mA)

CH3:VS 引脚上的电压(蓝色)(5V/分频)

CH4:UCC28911的 VDD (粉色)(5V/分频)

@ 36V 交流、输出电压下无负载(预载1K)

缩放视图

为什么 VS 引脚上的电压继续增加?

它从2V (开关开始时)开始、一直增加到5.1V、然后停止

请建议一些适当的措施来解决此问题

此致、

Sumersingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面我的评论。

    Q1: 是漏极过流保护的限值[ID (OCP)]将通过 r.t 进行更改 是否使用 Ripk 电阻器?

    根据数据表、如果 IPK 引脚对地短路、则 ID (OCP)为980mA (典型值)

    但是,如果我们使用 Ripk (>900 Ω),那么 ID (OCP)将保持与980mA 相同还是会发生变化?

     >逐周期 ILimit 将由 Ripk 设置 您需要 Vcste (max)来计算电阻值。

    >建议在 UCC28911上根据建议的工作条件将其设置为700mA。

    Ω、如果我使用 Ripk = 1200 μ s、则 ID (OCP)将保持与980mA 相同、或者将根据以下公式进行更改

    ID (OCP)= VCSTE_OCP / Ripk

     

    在这种情况下、新修改的 ID (OCP)限值将= 885/1200 = 737mA

    正确吗?

    是的、我相信您是正确的。

    请确认…

    Q2: 如果我使用 Ripk = 1200 Ω(数据表第10页)、参数 Vcste (最大值)的意义是什么?

     

    Vcste (max)是将 Ripk 设置为标称峰值电流。  Vcste_OCP 和 Vcste_ocp2用于计算 OCP 跳闸点。

    问题3: 除上述情况外,我们还面临如下所述的启动问题

     注意:下面随附了设计规格和电路图

    您的设计看起来可能会由于 OVP 故障而跳闸。  您可能需要更多的预载来防止它这样做。  以下链接将转至应用手册、其中讨论 OVP 故障及其消除方法。  您可能会发现这对您有所帮助。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    在针对您的规格修改 EVM 时、以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、您可能会发现该工具非常有用。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc624

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速响应、

    进一步内联到我共享的电路图、

    对于 RS1和 RS2的选择、我们参考了数据表的第5页

    请参见随附的计算表

    e2e.ti.com/.../Feedback-resistor-calculation.xlsx

     

    根据计算、电阻值应为 RS1:100K、RS2:34k (当前使用的33K)

     如果我们使用 RS2:33k 而不是34K、则 Vout 将为5.14V (低于 Vout 的113.5%、OVP 限制)

     由于 Vout 在限制范围内,为什么开关感应输出过压?

     

    此致、

    Sumersingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计很可能会因故障而关闭。  UCC UC28740使用初级侧故障检测。  以下链接将提供一份应用手册、其中讨论了主要故障检测的工作原理、最常见的问题以及如何解决这些问题。  我相信您会发现这些信息对解决您的启动问题非常有用。   https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关开始切换、但在输出电压波形中、两者之间出现了高尖峰

    Vout 在5.53V 至6.53V 之间变化(可从波形中看出)

    CH3:次级绕组输出波形(蓝色)(10V/分频)

    通道4:输出电压(直流电压)(粉色)(2V/分频)

    此外、当增加输入电压时、它会再次停止开关、某些情况下、大约为140V Vac、输出摆幅介于0V 至1.85V 之间

    缩放视图

    Q1:为什么 Vout 在 Vin=40Vac 时出现高尖峰?

    Q2:为什么开关在输入电压=140Vac 以上时停止开关?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 OCP、OVP 或输入欠压故障、该电路很可能会关断。 以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了此故障检测的问题以及解决方法。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、