This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:Vi (on)最小值

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062422/uln2003a-vi-on-min

器件型号:ULN2003A

大家好、

我对 ULN2003A 有疑问。
Vi (on)的最小值是多少?
由于这是一个打开的电压、我认为最小值比最大值更重要。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    最大 电压是在给定 IC 值的情况下打开器件所需的电压(图3显示了给定输出电流对应的输入电流)。 以最小值进行设计会导致某些器件在需要时无法开启。 高于此值的电压可在 ABS 额定值范围内接受。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin - San、

    请允许我参加本次讨论。

    我假设、当输入超过该电压时、Vi (否)是阈值电压、

     输出晶体管打开。  

    另外、为了保持输出、输入必须超过此电压(等于或大于此电压)

    晶体管打开。 因此、该值应指定为 min 而不是 MAX。

    你怎么看?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    此规格是在固定集电极电流下执行的。 要打开 BJT、需要一小部分集电极电流、请查看图3。 如果您的输入电源能够支持整个输入电流范围、那么您可以将该规格视为最小电压、一旦您具有输入电压、BJT 就会打开。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin - San、

    感谢您的反馈。

    请允许我进一步讨论。

    VI 引脚可在0V 至30V 范围内更改。

    当 Vi 高于 Vi (on)时,输出晶体管保持导通。

    Vi 介于 Vi (on)和30V 之间、输出晶体管保持导通。

    因此、Vi (on)是晶体管保持导通的最小角。

    因此、它必须是最小值、而不是最大值。

    你怎么看?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米塔-圣、

    制定规范的测试条件是针对200mA 的固定集电极电流。 为了支持此集电极电流、您需要基极上的最大2.4V 电压来提供足够的基极电流。 如果您的电压大于此值、则可以支持更高的集电极电流、如果您的电压低于此值、则可以支持200mA、但我们保证2.4V 电压下可以支持200mA。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin - San、

    感谢您的反馈。

    但是 、请允许我再继续讨论这个主题。

     我不认为所有器件在 Vi 输入为2.4V 时均吸收200mA 的集电极电流。

     当 Vi 低于2.4V 时、某些器件可能会灌入200mA 的电流。

    任何器件都不需要高于2.4V 的 Vi 即可灌入200mA 的电流。

    我的理解是否正确?

    如果是、则应将此参数指定为 min。

    Mita   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mita-San、
    为了应对所有器件变化、我们指定了支持特定集电极电流所需的最大输入电压。 某些器件可能需要更低的电压、但任何器件都不需要超过2.4、因此我们将其规格为最大值 感谢您对数据表参数的反馈、我们将在未来的规格中考虑这一点。
    此致、
    Kalin Burnside
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaiin - San、

    感谢您的反馈。

    请在未来版本的数据表中考虑这一点。

    Mira