This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:设计评论

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065628/bq25892-design-review

器件型号:BQ25892

大家好、  

我将附上 BQ25892电池充电器的原理图。 如果能通过审查确保使用此硬件配置实现以下功能、我将不胜感激:

  1. 连接 USB 时、设备需要充电、否则它将依靠电池运行。 它不需要为另一个器件充电。
  2. 我们希望能够通过 I2C 读取充电状态和电池容量。
  3. 我们设计的电流限制为2A。
  4. STAT 引脚和 PG 引脚上的数据是否在可通过 I2C 访问的寄存器中可用?

在发送这些信息进行制造之前、我是否应该注意任何要点?

谢谢!

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    我在原理图中没有看到任何明显的错误。  当 ILIM 电阻器= 200 Ω 时、电流限制将略小于2A。  STAT 和 PG 寄存器在 I2C 中可用。  请遵循随附的 PCB 布局 guidance.e2e.ti.com/.../6648.bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdf

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff! 尤其是在假日期间做出响应。 感谢您的支持。