请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 大家好、
我将附上 BQ25892电池充电器的原理图。 如果能通过审查确保使用此硬件配置实现以下功能、我将不胜感激:
- 连接 USB 时、设备需要充电、否则它将依靠电池运行。 它不需要为另一个器件充电。
- 我们希望能够通过 I2C 读取充电状态和电池容量。
- 我们设计的电流限制为2A。
- STAT 引脚和 PG 引脚上的数据是否在可通过 I2C 访问的寄存器中可用?
在发送这些信息进行制造之前、我是否应该注意任何要点?
谢谢!
Ashwati