This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:建议使用电源电压和电流来选择 SMPS/电源适配器。

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73, LM61440, LMR14050, LMR36520AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064745/lmr14050-kindly-suggest-supply-voltage-and-current-to-choose-the-smps-power-adapter

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件:SN65HVD73LM61440LMR36520AEVM

您好!

我们将使用 LMR14050SDDA、原理图如下所示。 我们需要为 LMR14050SDDA 选择电源适配器。 我们还需要在用户手册中提及电源电压范围和电流。

电源树:

我们具有12V@700mA 负载、可提供12V 至3.3VDC 的稳压 器和具有1A 负载的3.3V 电源。 请参阅以下电源树。

请提供 LMR14050SDDA 的电源电压范围和电流建议。

谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR14050SDDA  为4V 至40V 的输入电压、 负载容量为5A。  因此、在 SCH 中、14V 至19V 直流输入应该正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提供信息。

    我想知道给定负载(电源树)的可能输入范围。 请提供个别查询的建议。

    1、根据原理图和电源树、 对于12V 输出、在输入电源电压范围为13V 至40V 时工作正常? LMR14050SDDA 所需的输入电源电流是多少

    2.如何计算 LMR14050SDDA 负载电流? 因为我们使用两个不同的负载电压。 一个在700mA 负载下为12V、另一个在1A 负载下为3.3V。 那么  、LMR14050SDDA 的实际负载是多少?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、

    LMR14050SDDA 可以处理不 高于40V 的输入电压源,电流由12V 输出电压*负载电流/Vin (如14V 至19V)计算。  

    LMR14050SDDA 负载电流应全部为电流、就像您有700mA +LDO3.3V*1A/12V 电压一样、请记住  为 它留出一定的裕度。LMR14050SDDA 的最大电流为5A。  

    Elena

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提供信息。

    此讨论 将有助于建议我们的产品用户相应地使用合适的电源规格范围。 我们还需要在用户手册、规格上提及。

    1.如果12V 具有700mA 负载、3.3V 具有1A 负载、 则 LMR14050SDDA 的总负载为0.975A、对吧? 因此 、LMR14050SDDA 的输入电源将是14V @ 0.8357A24V @ 0.4875A40V @ 0.2925A、对吧? 请告知、 我们需要额外保留多少利润?

    2.功耗为 P=V*I=24V * 0.4875A=11.7W,对吧?

    3. 12V、0.975A 负载的电源电压将为14V 至40V、对吧? 最小电源电压应 至少比 输出电压高2V、对吧?  

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、

    1、请在14V 最小输入电压下使用较差情况。 为了安全起见、您可以设置电流限制、如1.5A 或1A。

    2,是的,你是对的,

    3、是的、也是这样。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提供的信息、感谢您的快速响应。

    我们建议产品用户提供电源、最小值= 14V @ 1.1A、典型值= 24V @ 0.55A、最大值= 40V @ 0.35A、这是对的吗?

    2.任何14V-40V、1A 的输入电压范围不会影响输出电压/电流、稳压器效率不会降解、不会发热?

    3.如果我们没有12V 负载、我们可以直接将14V-40V 转换为3.3V、对吧?  LMR14050SDDA 不会加热、也不会影响可靠性、对吧?

    正如我们所说的、3.3V 电源连接到 CC3220MODSFMOBR、 TLV9002IDR、 SN65HVD73、4-LED (来自 CC3220的电源)。 请提供有关如何计算上述 IC 的电流消耗的建议。 请查找以下 CC3220MODSF 原理图并建议最大电流消耗。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、

    我将在工作日向您提供反馈。 谢谢你。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、

    1、是的、  

    2、是的

    3、最好不要直接使用、它在您的第一个 SCH 中有 U6、将12V 更改为3、3V。 这对于3、3V 电压驱动  CC3220MODSFMOBR 和其他器件更稳定、更安全。

    4、我不熟悉  CC3220MODSFMOBR、请向合适的产品 团队开一个新 TT。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提供信息。

     您能否提出建议、LMR14050SDDA 输入是否需要任何滤波器来防止噪声/浪涌?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、

    保险丝和二极管应该能够很好地保护过流。 EMI 滤波器有助于改善 EMI,但它可能不是必需的部分,这将增加电路板尺寸和成本。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提供的信息、感谢您的快速响应。

    二极管用于反向保护? 如果不是、需要什么以及从何处连接? 什么类型的二极管?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指 反向保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢你的建议。

    目前、我们使用 MOSFET 实现反向保护。 除了二极管以外、任何二极管优于 MOSFET 的优势都需要0.7V 的压降、并且二极管成本更低。

    在哪种情况下、我们需要考虑二极管、在哪种情况下、我们需要 考虑 MOSFET?

    2.还有建议,在哪些情况下,我们需要考虑 EMI 滤波器, 在哪些情况下,我们可以忽略 EMI 滤波器?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、

    我已经从 您的 SCH 检查过,它已经有一个保护电路 F1、Q6、D7 和滤波器 C53、C54, L4、设计良好、无其他需求。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提供信息。

    是的、有些 产品具有、但在其他一些产品中、由于尺寸/价格限制、我们不再使用保险丝和滤波器。 仅使用 Q1、D7 (反向保护)。 请告知以下问题、以便我们可以根据 您的建议考虑添加或忽略现有产品或新产品。   

    1.在哪种情况下、我们需要考虑二极管;在哪些情况下、我们需要 考虑 MOSFET 来提供反向保护?

    2.还有建议,在哪些情况下,我们需要考虑 EMI 滤波器, 在哪些情况下,我们可以忽略 EMI 滤波器?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    二极管功率损耗为 P_LOW=VF*Iin,二极管结温可以在最差的工作条件下估算或测量,通常情况下,肖特基二极管用于低 Vf,如果 Tj 在最坏的情况下高于 Tj_max (例如150C),则需要使用 MOSFET。  另一个问题是低输入电压条件、如果您在输入电压降至接近输出电压时需要严格的输出调节、则最好使用 MOSFET 来降低 VF

    如果产品具有 EMC 要求、则需要设计 EMI 滤波器。  整个系统使用一个 EMI 滤波器是可以的、LMR140X0转换器无需专用滤波器、但您可以在输入端添加一个磁珠、以便及早滤除高频率噪声。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供信息。

    滤波器之前应打开焊珠、我们需要使用 Bead 而不是滤波器?

    只有初级输入侧滤波器就足够了、在输出侧不需要滤波器、如  LMR140X0 OUT、5V OUT、3.3V 输出侧、对吧?

    您能否建议如何计算 滤波器上的电感器、电容器值?

    还有建议、如何选择 Bead 值?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    请下载应用手册、了解如何设计 EMI 滤波器。

    AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供的信息、感谢您的快速响应。

    建议的应用手册介绍了如何设计滤波器和值。 请建议:

    只有初级输入侧滤波器就足够了、在输出侧不需要滤波器、如  LMR140X0 OUT、5V OUT、3.3V 输出侧、对吧?

    滤波器之前应打开焊珠、我们需要使用 Bead 而不是滤波器? 还有建议、如何选择 Bead 值?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    在原型设计中、您还可以在输出侧放置一个磁珠或0欧姆电阻作为占位器。

    我们的一些最新产品(如 LM61440/60系列)可能不需要在输入 EMI 滤波器上使用磁珠。  

    对于 LMR14050、您可以按如下方式选择磁珠:

    1、额定电流:标称输入上最大平均输入电流的2倍~3倍。

    2、以100MHz 频率作为起点的磁珠阻抗500-1000欧姆   

    请参阅 LMR36520AEVM 的 EMI 滤波器设计

    https://www.ti.com/tool/LMR36520AEVM

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供信息。

    最后一个查询、  LMR14050具有0.975A 的负载、所需的输入为24V、0.55A。 保险丝的额定电流是多少?

    我们可以使用 SMD PTC 可重置保险丝(MF-MSMF050-2)或径向(RKEF050)、这两种类型都很好、对吧? 是否有任何建议?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    很抱歉我不熟悉保险丝。

    我快速看一下 、MF-MSMF050-2不能使用:

    1.额定电压仅为16V

    2. 高温下的跳闸电流降低

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供信息。

    如果在 MF-MSMF050/40X 上使用40V 等更高的电压、我希望我们可以使用。

    我想知道跳闸电流应该是  LMR14050输入电流的1倍、1.5倍或2倍。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    请检查最坏情况(最小 Vin、重负载、高环境温度)下的输入电流、然后在最坏情况下选择输入电流的高温1.5X 下的跳闸电流。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena 和 Andy、

    感谢您提供的信息、非常感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Naveen K