This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61010:虽然 EN 引脚为低电平、但输出为1.24V

Guru**** 2387960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065576/tps61010-although-the-en-pin-is-low-the-output-is-1-24v

器件型号:TPS61010

虽然 MCU 的 EN 为低电平、但我在输出端测量1.24V 电压。 图中给出了我使用的电路和元件值。

此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的参与。

    能否将 ADEN 引脚连接到 VBAT?  如果此引脚连接到 VBAT、则启用自动放电功能;如果 ADEN 连接到 GND、则禁用自动放电功能。