请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS81256 主题中讨论的其他器件: BQ24075
您好!
我想使用来自 CC2640r2的数字 I/O 引脚来驱动 TPS81256上的使能引脚。 我想以低于10KHz 的频率驱动使能引脚。 在规格中、我没有看到使能引脚的输入阻抗或电容信息。 该器件上的电压输入将来自 BQ24075的输出(4.2V 至5.0V、具体取决于是使用电池还是 USB 运行)。 其理念是为电压敏感型器件(消耗~20mA 电流)提供5V 稳压电压、无论它是由电池还是 USB 驱动。 我想通过 CC2640r2 I/O 控制 PWM 参数(频率和占空比) TPS81256上的使能引脚是否可以这样使用?
感谢您的帮助、
Patrick