This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256:使用使能引脚驱动 PWM 中的器件

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, BQ24075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065470/tps81256-using-enable-pin-to-drive-device-in-pwm

器件型号:TPS81256
主题中讨论的其他器件: BQ24075

您好!

我想使用来自 CC2640r2的数字 I/O 引脚来驱动 TPS81256上的使能引脚。 我想以低于10KHz 的频率驱动使能引脚。 在规格中、我没有看到使能引脚的输入阻抗或电容信息。 该器件上的电压输入将来自 BQ24075的输出(4.2V 至5.0V、具体取决于是使用电池还是 USB 运行)。 其理念是为电压敏感型器件(消耗~20mA 电流)提供5V 稳压电压、无论它是由电池还是 USB 驱动。 我想通过 CC2640r2 I/O 控制 PWM 参数(频率和占空比) TPS81256上的使能引脚是否可以这样使用?

感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我不认为这是好的。

    我可以看到的一个问题是 TPS81256从 EN=H 到 VOUT 建立的启动时间。 典型时间为400us。 因此、如果您有10k PWM、则启动时间本身将大于占空比(100us)。 400us 只是一个典型值。 我们在这里不承诺最大值。 此外、下降时间不受 TPS81256控制。 它受负载电阻和输出电容的影响。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我决定在负载的低侧使用 MOSFET 来进行开关、而不是使用 PWM 的使能引脚。 感谢您的帮助!

    Patrick