This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075QRGTRQ1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065420/bq24075-bq24075qrgtrq1

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:bq24072

您好!

我有一节锂聚合物电池、即电压=> 3至4.2V。 我必须使用电源路径管理 IC 为其充电。 我选择了 BQ2407X。 我有以下关于为电池选择确切器件型号的问题。

  1. 什么是 VBAT (REG)? 是电池最大电压吗? 如果是、我应该选择 bq24072到 bq24075?
  2. 什么是 VOUT (REG)? 它是否在输出引脚上调节了输出电压? 如果是、则我应该选择 bq24075、因为我需要5.5V 电压
  3.  对于 bq24075、3V 和4.2V 时的 VOUT (REG)是多少?
  4. 如果输出将始终保持在5.5V、那么我不需要升压转换器将电压转换为5V。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ai、

    1. 是的、没错
    2. 也是正确的
    3. Vout (REG)、 仅在连接适配器时为5.5V。  
    4. 仅使用电池供电时、您需要使用此器件的升压转换器

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复
    总之、  
    OUT 引脚仅将适配器电压或电池电压连接到系统。 我是对的吗?
    例如、如果连接了适配器、则 OUT 将为5.5V、如果仅连接电池、则 OUT 引脚处将提供电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    [引用 userid="486312" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065420/bq24075-bq24075qrgtrq1/3942163#3942163"]如果适配器已连接,则输出将为5.5V[/quot]

    是的、对于 IN > 5.5V+ VDO (IN-OUT) 和  IN < 6.4V (OVP 跳闸点)、BQ24075会将 OUT 引脚调节为5.5V。 输出电压将跟随输入电压、电压小于5.5V。

    [引用 userid="486312" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065420/bq24075-bq24075qrgtrq1/3942163#3942163"]如果仅连接电池、则 OUT 引脚处的电池电压将可用。[/quote

    可能会出现轻微的压降、但是的。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  
    现在、一切对我来说都很有意义。
    我现在将解决这个问题。
    祝你度过美好的一天!