Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 主题中讨论的其他器件:bq24072、
您好!
我有一节锂聚合物电池、即电压=> 3至4.2V。 我必须使用电源路径管理 IC 为其充电。 我选择了 BQ2407X。 我有以下关于为电池选择确切器件型号的问题。

- 什么是 VBAT (REG)? 是电池最大电压吗? 如果是、我应该选择 bq24072到 bq24075?
- 什么是 VOUT (REG)? 它是否在输出引脚上调节了输出电压? 如果是、则我应该选择 bq24075、因为我需要5.5V 电压
- 对于 bq24075、3V 和4.2V 时的 VOUT (REG)是多少?
- 如果输出将始终保持在5.5V、那么我不需要升压转换器将电压转换为5V。
谢谢