Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, CSD17308Q3
主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3
您好!
我的电路板设计中采用了 BQ25700A、并具有更好的保护器 MAX16914AUB。 电池保护工作正常、但我的 BQ 工作不正常。
它是具有以下规格的便携式充电器:
VCC 10-15 V
VBAT 16.8V
Ichar=2或4A
我与 PIC 控制器中的 BQ 通信、通信工作正常、我可以读取输出电压、器件 ID 等
配置并发送到 BQ
发送(0x12、0x20e);//
发送(0x14、0x8800);// CH_LIM
发送(0x15、0x3e80);// ch_VOUT
//send (0x3B、0x00);
//发送(0x3C、0x00);
发送(0x3D、0x3DC0);// V_IN_MAX
发送(0x3E、0x2800);// U_IN_MIN
发送(0x3F、0x7F00);// I_IN_MAX
发送(0x30、0x9001);// CH1
发送(0x31、0xC040);//CH2
发送(0x32、0x0000);//CH3
发送(0x33、0x0000);//PROCHOT 0
发送(0x34、0x007E);//PROCHOT 1
SEND (0x35、0xE0ff);// ADC
当未连接电池时、Vout 为10V、这很奇怪、因为我设置了16V。 当我连接电池时、Vout=Vbattery。
当我在没有电池的情况下连接 Vout 和电阻器11Ohm 时 、我提供了0.1A 的输入电流和3.7Vout 
感谢您的回复:)