This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:bq25700A 配置问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063815/bq25700a-bq25700a-configuration-problem

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3

您好!  
我的电路板设计中采用了 BQ25700A、并具有更好的保护器  MAX16914AUB。 电池保护工作正常、但我的 BQ 工作不正常。  
它是具有以下规格的便携式充电器:  
VCC 10-15 V  
VBAT 16.8V
Ichar=2或4A  

我与 PIC 控制器中的 BQ 通信、通信工作正常、我可以读取输出电压、器件 ID 等  

配置并发送到 BQ

发送(0x12、0x20e);//
发送(0x14、0x8800);// CH_LIM
发送(0x15、0x3e80);// ch_VOUT
//send (0x3B、0x00);
//发送(0x3C、0x00);
发送(0x3D、0x3DC0);// V_IN_MAX
发送(0x3E、0x2800);// U_IN_MIN
发送(0x3F、0x7F00);// I_IN_MAX
发送(0x30、0x9001);// CH1
发送(0x31、0xC040);//CH2
发送(0x32、0x0000);//CH3
发送(0x33、0x0000);//PROCHOT 0
发送(0x34、0x007E);//PROCHOT 1
SEND (0x35、0xE0ff);// ADC

当未连接电池时、Vout 为10V、这很奇怪、因为我设置了16V。 当我连接电池时、Vout=Vbattery。  
当我在没有电池的情况下连接 Vout 和电阻器11Ohm 时 、我提供了0.1A 的输入电流和3.7Vout

感谢您的回复:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下最大充电电压0x15寄存器。 它是允许的最大充电电压。 这并不意味着电池轨电压。 还有另一个寄存器用于设置系统轨电压。 它被称为最小系统电压0x3E。 当电池不存在时、电池输出为零、系统输出为最小系统电压。  

    有关更多详细信息、请参阅 BQ25700A 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  
    我在电路板上发现错误、R13 (348k)过高、当我将其替换为输出上升至16.8V (正确电压)时、引脚 CELL_BATPRESZ 上需要75%的 VDDA 电压。 当我连接电池4S (开始时为14.0V)时、我的充电器 正在工作。 现在我尝试将2A 充电电流增加到4A 。 如果我完成配置、我将关闭 POST。  
    您好!
    A. B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识。 在原始原理图中、设置为40%(2S)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的充电器在100度以上达到地狱般的温度、但效率为93%(数据表中的参考效率为97%)、我将 MOSFET 从 PMPB08R6ENX 更改为 CSD17308Q3。 首先、无论我插入电池还是电源、每次都需要重新插入电源、现在可以正常工作、但这不是一个解决方案。 示例情况:我正在消耗电池和电源、在充压后、我看到我的电源充电电流、但当我断开电源连接时、我会感到非常失望。  我的 PIC 和 BQ 断电 并重新连接电源、现在正在进行配置、我看到稳定的电流消耗。 有什么建议?
    谢谢、
    A. B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议以 TI EVM 作为起点。  

    e2e.ti.com/.../faq-bq25700a-how-soon-could-the-host-write-to-the-buck-boost-charger-after-power-on

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的起点、我在写文章之前完成了这些提示。  我不知道
    谢谢、
    A. B.