请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 主题中讨论的其他器件: TPS22918
您好!
我的客户正在使用 TPS22810和 TPS22918设计电源块。
根据数据表、应用电路包含 CL 和 RL 组件、如下所示。
CL 和 RL 组件的作用是什么?
CL 和 RL 组件是否为 mandataoy? 是否可以从客户的电路板上移除这些部件?


谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.