This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:有关应用设计的查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064996/tps22810-inquiry-about-the-application-design

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22918

您好!

我的客户正在使用 TPS22810和 TPS22918设计电源块。

根据数据表、应用电路包含 CL 和 RL 组件、如下所示。

CL 和 RL 组件的作用是什么?

CL 和 RL 组件是否为 mandataoy? 是否可以从客户的电路板上移除这些部件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    RL 和 CL 表示客户的潜在负载。 它们不是必需的;但是 、建议使用0.1uF 的 Cout (输出电容器尽可能靠近 Vout 引脚)。  

    此致、

    Kalin Burnside