This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:取消 Capacity Learning

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ40Z80, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065063/bq34110-cancel-the-capacity-learning

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ34Z100BQ40Z80BQ78350

大家好、

我想知道是否可以取消"容量学习(FCC 更新)"?

在我的应用中、BQ34110通过容量供电、以保留所有参数(如果 BQ34110断电、它会给我%3或%4错误的 SoC 值。 这就是我不关闭 BQ34110的原因)

但在这种情况下、每当我使用从%100到%0的全部容量时、它都会更新 FCC。 但我不想这样做。 我希望它能在我想要"校准"时学习容量。 İs 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    电池的 FCC 会随着时间的推移而变化、因此 FCC 更新对于正确报告至关重要。

     bq34110不应断电。 bq34100适用于极少放电的电池。 如果经常放电至0%、则可能更适合使用不同的电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以提出建议吗?

    我有21V、3A 锂离子电池组。  

    我认为 bq34z100-G1会更好、 它也与 bq34110引脚兼容。 但是、当我接近项目结束时、我不确定要更改电池电量监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当电池定期放电时、bq34z100更适合、并且与 bq34110更接近。

    对于常规监测、如果您有6节或更少的串联电池、您可能需要查看 bq40z80。 有关6节以上的电池、请参阅 bq78350-R1A