请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 BQ34Z100、 BQ40Z80、 BQ78350
大家好、
我想知道是否可以取消"容量学习(FCC 更新)"?
在我的应用中、BQ34110通过容量供电、以保留所有参数(如果 BQ34110断电、它会给我%3或%4错误的 SoC 值。 这就是我不关闭 BQ34110的原因)
但在这种情况下、每当我使用从%100到%0的全部容量时、它都会更新 FCC。 但我不想这样做。 我希望它能在我想要"校准"时学习容量。 İs 有可能吗?