This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:开关频率配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065384/bq25790-switch-frequency-configure

器件型号:BQ25790

你(们)好

   客户在测试 BQ25790时发现问题。 它们配置 PROG=6.02K 表示频率=1.5M 2s 电池。 但当 Vbat 逐渐升高时。 F_SW 开关从1.5M 到 750k。 测试数据如下所示。  

     发生这种情况的原因是什么?

部件

输入电压

I_CHG

V_Bat

测试点

说明

1

9V

2A

7.2V

SW1

F_SW1=1.5M、工作正常

2.

9V

2A

7.6-7.8V

SW1

 F_sw1开始在1.5M 和750K 之间跳转。

3.

9V

2A

7.8-8.0V

SW1SW2

降压SW1=750kHz

4.

9V

2A

8.3V

SW1SW2

Buck 和 Boost,之间的工作状态切换
F_SW1=750kHz
f_SW2=750kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    当 VBUS 接近 VBAT 时、该操作是预期的。   

    此致、

    Jeff