请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 你(们)好
客户在测试 BQ25790时发现问题。 它们配置 PROG=6.02K 表示频率=1.5M 2s 电池。 但当 Vbat 逐渐升高时。 F_SW 开关从1.5M 到 750k。 测试数据如下所示。
发生这种情况的原因是什么?
|
部件 |
输入电压 |
I_CHG |
V_Bat |
测试点 |
说明 |
|
1 |
9V |
2A |
7.2V |
SW1 |
F_SW1=1.5M、工作正常 |
|
2. |
9V |
2A |
7.6-7.8V |
SW1 |
F_sw1开始在1.5M 和750K 之间跳转。 |
|
3. |
9V |
2A |
7.8-8.0V |
SW1、SW2 |
降压,SW1=750kHz |
|
4. |
9V |
2A |
8.3V |
SW1、SW2 |
Buck 和 Boost,之间的工作状态切换 |