请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195L 你(们)好。
只是一个简短的问题。 我已经设置了 BQ24195L 芯片、这样 SW 引脚被连接至一个需要5V 电压的电源开关。
根据 BQ24195L 数据表、SW 引脚可提供-2至20V 的输出。
我的问题: 是否有一个允许 SW 引脚输出5V 电压的特定寄存器设置、或者是否需要一个特定的设置来从 SW 引脚输出5V 电压。
谢谢你
如果有任何帮助,将不胜感激