This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:从 SW 引脚设置5V 输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061908/bq24195l-setting-up-5v-output-from-sw-pin

器件型号:BQ24195L

你(们)好。

只是一个简短的问题。 我已经设置了 BQ24195L 芯片、这样 SW 引脚被连接至一个需要5V 电压的电源开关。

根据 BQ24195L 数据表、SW 引脚可提供-2至20V 的输出。

我的问题: 是否有一个允许 SW 引脚输出5V 电压的特定寄存器设置、或者是否需要一个特定的设置来从 SW 引脚输出5V 电压。

谢谢你

如果有任何帮助,将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SW 电压不是直流电压。  请参阅 d/s 上的图38和图39

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道我是否要使用它来输出5V 电压、这是可能的、如果是、是否需要特定的寄存器或设置。

    第5页-绝对最大额定值--因为看到芯片的输入是@ 17V 的最大值,-2V -> 20V 是否不是指最大和最小引脚输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的输入电压范围(VBUS) 为3.9V 至17V (d/s 的第5页)。  您的5V 输出输入电压范围是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来,我们没有听到你的声音。  该线程 被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。