Other Parts Discussed in Thread: DCP020503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DCP020503 您好、专家、
我看 一下 DCP020503并有疑问。 根据数据表中的图7-7、此器件可串联堆叠。 我可以堆叠两个以上 的 DCP020503吗? 例如、VIN 5V、VOUT 13.2V (3.3Vx4)、具有四个堆栈。

非常感谢您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.