This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020503:串联堆叠

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP020503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062947/dcp020503-stack-in-series

部件号:DCP020503

您好、专家、

我看 一下 DCP020503并有疑问。  根据数据表中的图7-7、此器件可串联堆叠。 我可以堆叠两个以上 的 DCP020503吗? 例如、VIN 5V、VOUT 13.2V (3.3Vx4)、具有四个堆栈。

非常感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以再增加2以获得更高的输出。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、  

    我认为理论上对堆栈数量没有限制。 实际上可以堆叠多少个器件? 您可以分享您的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    然后堆叠的最大数量可能不受  DCP020503的限制,一旦我们有足够的 Vin 电流,电极具有 很好的热性能和布局,Vout 就可以根据需要上拉。

    如果有更多问题,请打开一个新的主题,上传一个设计的应用程序,我们可以一起检查和查看。  我将关闭这个、因为它已经在已解析的雕像中、不容易跟踪。 感谢您的理解。

    Elena