This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426设计容量

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063558/bq27426-design-capacity

主题中讨论的其他器件:BQ27426BQSTUDIOBQ34Z100

您好、专家

我的客户正在将 BQ27426用于1s5p 电池组、容量约为13200mAh、但在 BQStudio 中、他们可以将设计容量配置为最大8000mAh。

我看到一个 E2E 主题说、客户可以将设计容量配置为最大14000mAh、并将设计能量配置为10。  

请告诉我如何使其正常工作? 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570148/bq27426-battery-capacity/2181105?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq27426%252525252525252520capacity#2181105

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    请查看此文档 https://www.ti.com/lit/an/slua760/slua760.pdf?ts=1640027651802。 这讨论了高电流和高容量应用以及从配置角度需要什么。 它是为 bq34z100编写的、但高级详细信息也应适用于 bq27426。

    如果在本文档之后仍有任何不清楚的地方、请随时与我回复。 谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson

    我阅读本文档、文档中的比例因子应该是 BQ27426的设计能级、对吧?

    我的问题是、虽然我们将设计能耗标度设置为10、但在 BQStudio 中、我们无法将设计容量设置为大于8000mAh。

    请提供一些建议吗? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈先生,我将与我的团队协商,明天再与您联系,让您获得最清晰的回应。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够将设计能级设置为10、然后输入1320作为设计容量。 设计能量应相应地调整该值。 请注意、还需要输入保留电容和设计能耗参数作为其真实值/10。

    谢谢、

    杰克逊