This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:我们是否应该在没有 PFC 输入的情况下使用 UCC256404?

Guru**** 1179930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064510/ucc256404-shall-we-use-ucc256404-without-pfc-input

器件型号:UCC256404

您好!

我们正在设计具有输出功率因数校正(PFC)功能的600W 锂离子充电器、输入电压为170- 270VAC。

 UCC256404是否可以在没有 PFC 的情况下工作?

请确认。

此致、

Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    您可以在没有 PFC 输入的情况下使用 UCC256404。  

    请参阅不带 PFC 的单级 LLC 参考设计(PMP40379原理图)。 您可以根据自己的要求修改此设计。 在这里、当交流输入介于100-120V 之间时、输入整流器处的开关关闭。 当输入电压介于200-240V 之间时、开关打开。  

    此致

    曼尼甘塔 P