请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 您好!
我们正在设计具有输出功率因数校正(PFC)功能的600W 锂离子充电器、输入电压为170- 270VAC。
UCC256404是否可以在没有 PFC 的情况下工作?
请确认。
此致、
Sathish。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Sathish,
您可以在没有 PFC 输入的情况下使用 UCC256404。
请参阅不带 PFC 的单级 LLC 参考设计(PMP40379原理图)。 您可以根据自己的要求修改此设计。 在这里、当交流输入介于100-120V 之间时、输入整流器处的开关关闭。 当输入电压介于200-240V 之间时、开关打开。
此致
曼尼甘塔 P