主题中讨论的其他器件:TPS51116、
各位专家:
你好。
是否可以为芯片使用单个电压电源? 我在第7.3节"建议运行条件"中看到、VBST 可以为-0.1至5.5、SW 可以为-3至28。 那么、我们是否也可以为这些应用使用%伏特? 我们是否可以仅为 VBST 和 SW 使用5伏电压? 那么、单个5V 电源呢?
我在9.2中看到、Vin 为8V 至20V、但为什么在第7.3节中没有提到。 加上首页、可以通告3至28伏的转换电压范围。
谢谢。 我还应该将其他问题保存到这里吗? 客户还会考虑使用 TPS51116来确定哪种最适合他们的情况
TPS51116的第10节规定:该器件设计为由3V 至28V 的输入电源供电。存在输入电压
和开关节点电压限制。 内部需要单独的5V 电源
器件的 MOSFET 栅极驱动器。
我们还想知道是否可以为 TPS51116提供单电源。 否则、我们的板将具有24V 电压轨和5V 电压轨。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.