请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TL494Team ı 您好,想问一个有关 Tl494恒定电流恒定电压特性的问题。
ı 已实现具有15A 输出电流限制的24V-36V 电源
他工作正常、但我无法增加电流限制范围?
如您所见,电压调节 ı 使用正反馈
但对于电流 ı 使用负值的情况,您建议将电流限制范围增加到20A
这是我的电路
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.