This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494 CC/CV

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064167/tl494-cc-cv

主题中讨论的其他器件:TL494

Team ı 您好,想问一个有关 Tl494恒定电流恒定电压特性的问题。
ı 已实现具有15A 输出电流限制的24V-36V 电源
他工作正常、但我无法增加电流限制范围?
如您所见,电压调节 ı 使用正反馈
但对于电流 ı 使用负值的情况,您建议将电流限制范围增加到20A

这是我的电路



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikail

    我需要一些时间来查看原理图并稍后回复您。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在等  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否调整了 R6或 R45的电阻? 例如、添加 R45值或减小  R45值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个两个控制环路的示例。 电压环路 与原理图相同。 但是、限流环路是不同的。 在原理图中、基准2IN+设置为0V、反馈引脚连接到2IN-。 我认为 EA 被用来作为比较器。 您不需要获得反馈。  2IN+的基准电压可以设置限流阈值。

    BR

    Jerry XU