This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:TPS53915可以是 TPS53513替代电源吗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS53513, TPS53515, TPS549A20, TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063022/tps53915-could-tps53915-be-tps53513-alternate-source

器件型号:TPS53915
主题中讨论的其他器件: TPS53513TPS53515TPS549A20TPS548A20

您好!

TPS53915是否可以作为 TPS53513替代源?

电路设计有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53915和 TPS53513之间的区别 是:

      • 引脚1:PMB Addr 与 RF
      • 引脚26:ALERT 与 DNC
      • 引脚27:SDA 与 GND
      • 引脚28:SCL 与 GND

    数据表中建议的 TPS53915输出电流为12A、而 TPS53513输出电流为8A。

    TPS53915和 TPS53513的控制器和功率级相同。  生产测试/修整不同。  TPS53915经过修整、可启用 PMBus 命令、因此默认 FSW=400kHz。  

    引脚27和引脚28是器件的测试和修整接口。

    如果 TPS53915位于 TPS53513插座中、则 Fsw 将为400kHz、并且 TPS53513和 TPS53915的 MODE 引脚设置相同。  TPS53915的引脚27和28接地没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IDE、

    感谢您的回复。

    当我使用 TPS53915时、您能否在下面再次进行检查:

    • 引脚1:PMB Addr vs. RF =>我可以在 RF 引脚上保留分压器电阻吗? 还是不安装分压器电阻器?
    • 引脚26:ALERT 与 DNC =>我认为 NC 是正常的。
    • 引脚27:SDA 与 GND =>连接到 GND 是可以的、对吧?
    • 引脚28:SCL 与 GND=>连接到 GND 正常、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以使 RF 引脚上的电阻分压器保持组装或未组装、这两个值中的任何一个没有使用 PMBus 的合适值均可。

    是的、请将引脚27和28连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IDE、

    我想与您确认、如果 将 TPS549A20和 TPS53915用作 TPS53513和 TPS53515的第二个源、那么 FSW 是否只能固定在400KHZ?

    如果使用 TPS548A20,是否可以将 BOM 更改为 TPS53513&TPS53515?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS549A20和 TPS53915的 FSW 只能通过 PMBus 功能进行更改。 因此、如果不使用 PMBus、则无法将其从 400kHz 预设值更改为400kHz。  

    除了 应使用 TPS548A20的低侧 RDS (on) 值重新计算 ILIM 电阻器(RTRIP)之外、TPS548A20主要是采用 TPS53513和 TPS53515的 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IDE、

    还有一个问题。

    我使用从 TI.com 下载的设计工具、计算结果建议放置前馈电容 CFF。

    我的问题是 CFF 只是建议改善瞬态响应、如果客户不想安装 Cap、该怎么办?

    如果稳定性测试(相位增益)和瞬态测试性能通过、我们是否可以安装 CFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于 圣诞节和新年假期、 IDE 将在假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、你是对的。 如果在没有 CFF 的情况下满足客户的稳定性和瞬态要求、则无需安装。