主题中讨论的其他器件:、 、、LM5176
尊敬的先生:
我目前正在寻找支持 USB-PD 灌电流功能(仅限器件)的降压/升压转换器解决方案、我将介绍 TPS55288系列产品。
该系列中的哪一个更适合上述应用? 我认为我不应该使用 TPS55288/TPS55288-Q1、而应该使用 TPS552882/TPS552882-Q1 (不带 I2C)、因为降压/升压转换器将输入电压转换为主电路的电源。 在 TPS552882和 TPS552882-Q1之间、哪一个更适合用于 USB-PD 灌电流应用?
但遗憾的是、TPS552882/TPS552882-Q1没有现货、现已于2023年第二季度上市、时间太晚。 我是否可以在不使用 I2C 的情况下使用 TPS55288或 TPS55288-Q、因为即使我将 I2C 连接到 MCU、MCU 也无法对 TPS55288/TPS55288-Q1进行编程。
谢谢、此致、
伊凡