This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:USB-PD 灌电流应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288-Q1, TPS552882-Q1, TPS552882, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064067/tps55288-usb-pd-sink-application

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:、、LM5176

尊敬的先生:

我目前正在寻找支持 USB-PD 灌电流功能(仅限器件)的降压/升压转换器解决方案、我将介绍 TPS55288系列产品。

该系列中的哪一个更适合上述应用? 我认为我不应该使用 TPS55288/TPS55288-Q1、而应该使用 TPS552882/TPS552882-Q1 (不带 I2C)、因为降压/升压转换器将输入电压转换为主电路的电源。 在 TPS552882和 TPS552882-Q1之间、哪一个更适合用于 USB-PD 灌电流应用?

但遗憾的是、TPS552882/TPS552882-Q1没有现货、现已于2023年第二季度上市、时间太晚。 我是否可以在不使用 I2C 的情况下使用 TPS55288或 TPS55288-Q、因为即使我将 I2C 连接到 MCU、MCU 也无法对 TPS55288/TPS55288-Q1进行编程。  

谢谢、此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的参与。

    TPS55288需要使用 I2C 将模式寄存器 OE (输出使能)位配置为1、以便器件开始开关。

    TPS552882更适合您的应用。

    其他选项是 TI 降压/升压控制器、如 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢快速响应。  

    也在 TPS552882和 TPS552882-Q1之间、哪种 IC 更合适? 如果可能、我们将使用 TPS552882-Q1、因为该应用将处于与汽车类似的恶劣环境中。

    遗憾的是、与 TPS552882相比、LM5176需要更大的电路板面积(更大的尺寸设计)。  

    TPS552882/TPS552882-Q1似乎短缺。 想知道 TI 是否有 TPS552882的样片库存、因为我之前遇到过、其中一个 IC (LM73100)没有样片库存。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    TPS552882-Q1与 TPS552882完全引脚2。 TPS552882-Q1面向汽车客户、具有更宽的推荐 Tj 范围。 您可以使用 Q 版本。

    现在很难保证和预测任何产品库存、正如您所知。