This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:如何为外部 CLMPI 设计 PNP

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063958/ucc21750-how-to-design-the-pnp-for-external-clmpi

器件型号:UCC21750

您好、TI 支持

在 UCC21750上使用外部 CLMPI:

您能否为我提供有关如何选择 R1和 R2的设计指南、如下图所示?

还有哪些其他设计注意事项?

在本例中、我有3个 IGBT 与3个单独的 BJT 缓冲器和3个单独的 PNP CLMPI 并联。

非常感谢!

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YZ、  

    如果您有此选项、我建议切换到具有外部米勒钳位引脚(CLMPE)的 UCC217xx 型号、其性能远优于使用具有内部米勒钳位的 PNP。  

    [引用 userid="463971" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063958/ucc21750-Ho-design-the -PNP-for -external-clmpi"]

    您能否为我提供有关如何选择 R1和 R2的设计指南、如下图所示?

    [/报价]

    我更喜欢如下所示放置 R2/R1。  

    R2应>> R1、以便 CLMPI 不会吸收大部分电流。  

    R1、基极电阻器、应根据您的 BJT 电流增益进行大小调整、我会根据 VCE=2V 时的情况选择它、并根据您设置的峰值电流进行选择(5A 或更大是我要目标的值)、因为这时米勒钳位打开(VEE+2V)

    如果您愿意、也可以按如下方式进行连接。  

    我还建议运行仿真、以使用特定的 PNP SPICE 模型来确认您的系统中的运行情况。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri

    非常感谢您的解释。 我使用您刚才建议的另一个电路进行了如下 LTSPICE 仿真。

    它对您是否有好处?

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来不错。 我还建议使用 UCC21750 SPICE 模型对其进行测试。

    最好

    Dimitri