Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
您好、TI 支持
在 UCC21750上使用外部 CLMPI:
您能否为我提供有关如何选择 R1和 R2的设计指南、如下图所示?
还有哪些其他设计注意事项?
在本例中、我有3个 IGBT 与3个单独的 BJT 缓冲器和3个单独的 PNP CLMPI 并联。
非常感谢!


是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
YZ、
如果您有此选项、我建议切换到具有外部米勒钳位引脚(CLMPE)的 UCC217xx 型号、其性能远优于使用具有内部米勒钳位的 PNP。
[引用 userid="463971" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063958/ucc21750-Ho-design-the -PNP-for -external-clmpi"]您能否为我提供有关如何选择 R1和 R2的设计指南、如下图所示?
[/报价]我更喜欢如下所示放置 R2/R1。
R2应>> R1、以便 CLMPI 不会吸收大部分电流。
R1、基极电阻器、应根据您的 BJT 电流增益进行大小调整、我会根据 VCE=2V 时的情况选择它、并根据您设置的峰值电流进行选择(5A 或更大是我要目标的值)、因为这时米勒钳位打开(VEE+2V)
如果您愿意、也可以按如下方式进行连接。

我还建议运行仿真、以使用特定的 PNP SPICE 模型来确认您的系统中的运行情况。
如果您有其他问题、请告诉我。
最好
Dimitri