This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481:MOSFET 烧坏

Guru**** 2393285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, CSD19532Q5B, TIDA-01592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063359/lm3481-lm3481-mosfet-burn-dwon

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5BTIDA-01592

Hellow。

我使用 LM3481从+24V 升压 到+80V 和-80V。

但有时我的功率 MOS 可能会被漏极烧毁。

使用的功率 MOS I 是 CSD19532Q5B、

当被启用时、漏极电压瞬间上升至127V。(HVP1和 HVN1的设定电压为0V。)
它不会同时烧坏、但似乎会因堆积而烧坏。

如果使用150V 规格的 MOSFET 产品、则漏极电压上升超过160V。

是否有任何可能的原因?

谢谢。

-原理图

-启用时序