请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B、 TIDA-01592
Hellow。
我使用 LM3481从+24V 升压 到+80V 和-80V。
但有时我的功率 MOS 可能会被漏极烧毁。
使用的功率 MOS I 是 CSD19532Q5B、
当被启用时、漏极电压瞬间上升至127V。(HVP1和 HVN1的设定电压为0V。)
它不会同时烧坏、但似乎会因堆积而烧坏。
如果使用150V 规格的 MOSFET 产品、则漏极电压上升超过160V。
是否有任何可能的原因?
谢谢。
-原理图

-启用时序