主题中讨论的其他器件: UCD3138、 UCC25600
我想使用 UCC256404构建10kW 电源转换器。 但我希望处于全桥拓扑中。 我能否在逆变器电源路径中使用电流互感器来获得 VCR 信号。 如果是、请 LTEME 知道用于开发 VCR 的方案。
此致
Sudheendra B Varna
Princip[工程师
Skanray Technologies
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 UCC256404构建10kW 电源转换器。 但我希望处于全桥拓扑中。 我能否在逆变器电源路径中使用电流互感器来获得 VCR 信号。 如果是、请 LTEME 知道用于开发 VCR 的方案。
此致
Sudheendra B Varna
Princip[工程师
Skanray Technologies
您好 Sudheendra、
感谢您与我们联系。
谐振电容器电压和谐振电流需要转换为接地基准信号、以便控制器了解。 为了驱动另一个半桥的低侧、还需要将 HO 栅极信号转换为接地基准信号。 我想说 UCC25600更适合用于模拟控制的全桥 LLC。 它是一种直接频率控制 LLC、具有两个接地参考栅极信号。 与 UCC256404相比、使用 UCC25600实现全桥将更加容易。 如果桌上有数字电源、您可以考虑将 UCD3138或 C2000用于全桥 LLC。 两者都在 TI.com 上提供了实现全桥 LLC 的示例。
此致
曼尼甘塔 P