Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TPS56628
主题中讨论的其他器件:TLV7041、
尊敬的 TI 专家:
客户使用的是 TLV7041 + TPS56628。 但由于 TLV7041 L/T 问题、客户计划将 TLV7041 (开漏比较器)更改为 TS2111 (正常 OPAMP)。
TPS56628 PG 引脚和运算放大器输出已连接。 TLV7041是漏极开路、因此无关紧要、但 TS2111是运算放大器输出。
我们担心 TPS56628 PG 引脚的内部 FET 损坏。
当输出1.5V 电源时、OPAMP 输出高电平。 但是、TPS56628的 PG 保持低电平。


当 TPS56628电源正常输出时、PG 变为高电平、最终的1st_Pok 网络输出为高电平。
TP2111的输出电流为20mA。

但 TPS56628的 PG 灌电流为4mA。

TLV7041与 TP2111波形对比

如果客户使用 TS2111、是否有可能损坏 TPS56628的 PG 引脚?
请检查一下。
谢谢你。