This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:有关 PG 引脚的信息、请咨询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063169/tps56628-inquire-about-pg-pin

器件型号:TPS56628
主题中讨论的其他器件:TLV7041

尊敬的 TI 专家:

客户使用的是 TLV7041 + TPS56628。 但由于 TLV7041 L/T 问题、客户计划将 TLV7041 (开漏比较器)更改为 TS2111 (正常 OPAMP)。

TPS56628 PG 引脚和运算放大器输出已连接。  TLV7041是漏极开路、因此无关紧要、但 TS2111是运算放大器输出。

我们担心 TPS56628 PG 引脚的内部 FET 损坏。

当输出1.5V 电源时、OPAMP 输出高电平。  但是、TPS56628的 PG 保持低电平。

当 TPS56628电源正常输出时、PG 变为高电平、最终的1st_Pok 网络输出为高电平。

TP2111的输出电流为20mA。

但 TPS56628的 PG 灌电流为4mA。

TLV7041与 TP2111波形对比

如果客户使用 TS2111、是否有可能损坏 TPS56628的 PG 引脚?

请检查一下。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我将在下周初检查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我们在内部讨论了 TPS56628  PG 引脚在此应用中可能会损坏的问题。  对于 TPS56628、TS2111 20mA 输出能力太强、可能会产生大功率并 损坏 PG 引脚。

    请选择另一个比较器/运算放大器。 您可以咨询 e2e 放大器论坛、查找替代 TLV7041的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    客户使用 TS2111的3.3V VCC 电源。  因此、运算放大器输出电流预计为9-10mA。

    PG 引脚保持运算放大器输出低电平的时间为3.7ms。

    仍然、PG 引脚是否可能会损坏?

    PG 引脚的最大允许电流是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    感谢您的解释。  

    我们通常建议将允许的电流限制为小于 PG 灌电流能力。 当拉电流高于 PG 灌电流能力时、内部 Mos 可能在饱和区域工作。 Mos 的损坏不是由一个因素决定的。 当大 Vgs、Vds 和 ID 同时出现时、MOSFET 损坏的风险很高。

    您提到了 PG 低电平时间和估算的运算放大器电流。 这是正常启动的行为。 我会对客户应用中可能出现的一些临界情况有所担心、这可能会同时触发内部 Mos 的较大 Vgs、Vds 和 ID。 而且、根据 我们的建议规格、如果不使用器件、我们无法保证器件的长期可靠性和性能。

    谢谢、

    Andrew