This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:输出突降

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062556/tps650864-output-dips

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS65086
您好!
我在设计中使用 TPS65086401作为 PMIC 为 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC (ZCU3CG)供电。
我们观察到、在固定间隔、Buck2的第一个输出轨(0.85V)出现异常骤降:  
类似地、电源序列中的第2个输出轨 BUCK1 (1.8V)也具有类似的骤降:
原理图如下所示:
导致此问题的可能原因是什么?
我们需要进一步检查什么?
请帮助。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teik、  

    感谢您的提问。 从示波器屏幕截图中可以看到电源故障。  为了进一步研究、请提供 Buck1、Buck2、LS1和 Buck6启动的示波器截图。 这可能能够识别何时发生电源故障。

    另请 参阅 TI.com 上 TPS650864产品文件夹(TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A))中提供的原理图检查清单、并以 PDF 格式提供原理图。

    谢谢、

    路易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的 LS1是什么?

    我已经捕获了上电期间12V 输入源、BUCK2、BUCK1、BUCK6的波形:

    我们还测量了 CTL1、它在3.3V 时始终保持稳定、通过100k 电阻上拉至 LDO3P3 (引脚54)。

    顺便说一下、我们有上拉 CTL3 (通过100k 电阻器上拉至 BUCK1 1.8V 输出)和 CTL2至 GND (针对0.6V 的 VTT LDO 输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teik、

    感谢您提供波形和其他信息!  我将回顾这两个内容、并在明天提供更新。

    最棒的

    路易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louise、

    我有一些调查结果需要更新。

    如果我移除连接到 FPGA 的所有 GPO 跳线:

    对于该配置中的 CTL:

    CTL4 =通过100k 上拉至 BUCK1 1.8V、也被连接至 GPO3

    CTL5 =至 GND

    CTL3 =通过100k 上拉至 BUCK1 1.8V

    CTL2 =至 GND

    CTL1 =通过100k 上拉至 LDO3P3 (引脚54)

    CTL6 =通过100k 上拉至 BUCK1 1.8V 并连接至 GPO1

    在这些配置下、输出现在看起来稳定而没有骤降。

    我们观察到、CTL5上拉至1.8V 时、会发生骤降。 有什么可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louise、

    遗漏了信息。

    我们还将 PVIN3/4/5 (引脚11/24/21)连接到 V5ANA (引脚57)。

    如果没有这种连接、我们观察到骤降、并且 CTL4 (在本例中为 GPO3)不会置为高电平。

    但是、从数据表中可以看出:"转换器(BUCK3、BUCK4和 BUCK5)用于调节的偏置。 电源必须与 PVINx 相同。 还有一个
    内部负载开关、如果使用5V 电压、则将此引脚连接到 LDO5P0引脚。 使用可选的陶瓷电容器旁路该引脚、以提高瞬态性能。"

    但是、我们不确定这首先与 BUCK1、BUCK2、BUCK6突降有何关系、也会影响 GPO3输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teik、

    感谢您的更新和其他信息。

    我仍在研究这一点、并将在下周初提供更新。

    在此之前、您可以查看之前的 E2E 常见问题解答主题并使用建议的调试建议: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992402/faq-tps650864-regulator-is-shutting-down-or-measuring-x-lower-than-expected---what-is-the-cause

    最棒的

    路易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teik、

    感谢您的耐心! 我已经查看了您在之前消息中提供的信息、下面是我的反馈、它将特定应用于 TPS65086401 OTP 配置。  

    • 在上电范围捕获中、CH4上的标签显示为"Buck6_1.2V"、但 Buck6上的实际电压为~1.5V。 这是因为 TPS65086401默认配置为使用 CTL2/CTL3引脚来支持 Buck6上的附加固定电压。  仅供参考、将两个引脚(CTL2/CTL3)拉至高 电平将在 Buck6上设置1.5V。 如果 Buck6上需要1.2V 电压、则需要 CTL3 =高电平、CTL2 =低电平。

    • V5ANA (引脚编号57)是用于内部模拟电路的外部5V 电源输入、必须短接至 PVINx 引脚以实现正确的转换器稳压。 产品 文件夹中提供的原理图检查清单中也列出了此连接要求。 我强烈建议查看以下链接中的文档: TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A) 

    • 如果 CTL4连接到 GPIO3 (已经有上拉电阻器)、那么为什么 CTL4引脚上还有另一个上拉电阻器? 仅供参考、 如果您在 GPIO1变为高电平后无需添加5ms 延迟、则 CTL4也可以短接至 GPIO1。

    •  CTL5独立于序列的其余部分启用 SWA1、并且根据您的原理图、SWA1只有一个接地电容、它不用作另一个 IC 的电源轨。  

    • 如需参考、 TPS650864x 数据表 中找到 TPS65086401默认配置、此配置从第28页开始。  

    谢谢、

    Brenda